This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:SPI 通信8、16、32位

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1131537/msp430fr5969-spi-communication-8-16-32-bit

器件型号:MSP430FR5969

我们找到了仅使用8位的 SPI 通信示例。 它的工作原理。 我们想知道是否可以使用16位或32位实现 SPI 通信。

我们使用了 eusci_b_spi_ex1_slave.c

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    MSP430FR5969的 SPI 模块一次限制为8位数据。 如果您需要16或32位数据、 最多可多次发送8位数据。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。