This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:我们可以使用 MSP-FET 对 MCU 进行编程、但不能使用 MSP-GANG 对 MCU 进行编程

Guru**** 2767905 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2112, MSP-FET, MSP-TS430PW28, BQ76925EVM, MSP430F2122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1122873/msp-gang-we-can-program-mcu-with-msp-fet-but-not-with-msp-gang

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件:MSP430F2112MSP-FETMSP-TS430PW28BQ76925EVMMSP430F2122

大家好、我们将使用 MSP430F2112代码投入生产、并从 Code Composer 中导出了 txt 十六进制文件。 我们将 FW V1.03.06.00用于 MSP-GANG 编程器、并且在刷写代码时遇到问题。 我们收到错误33:红外通信失败。 我们使用的是具有3.3V VCC 电压的定制板。 我们在引脚5 (RESET)上有一个47k 上拉电阻和2.2nF 电容接地。 它们的物理位置靠近 MCU (~1cm 远)。  

我们将使用此适配器:  

https://www.tag-connect.com/product/spy-bi-tag-spy-bi-wire-adapter

组装了 R1且该连接器:

https://www.tag-connect.com/product/tc2030-mcp-nl-6-pin-no-legs-cable-with-rj12-modular-plug-for-microchip-icd

我们使用的 MSP-FET 没有任何问题。 我们可以使用 MSP-FET 进行调试。 我们已经尝试了 MSP-GANG 上的其他端口、但问题相同。 你有什么建议吗? 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    此处仅提供几点意见:

    1.您能向我展示 MSP-GANG 调试接口的设置吗? 请尝试使用慢速并检查 TDOI 引脚是否为1。

    2.将2.2nF 的电容降低至1nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    感谢您的建议。 我们尝试了 SBW 的所有速度。 我知道在使用2线编程时、JTAG 速度选择并不有用。 我们将确保为引脚1设置 TDOI。 VCC 为3.3V、由我们的定制板供电。 我知道它会获得正确的电压、因为如果我没有连接电路板、它会给我一个 VCC 过低的误差、当我插入电路板时、它会提供误差33。 我们刚刚在复位线路上尝试了一个1nF 电容器。 这似乎没有什么帮助。

    如果有其他建议我们可以尝试、请告诉我。

    感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是其他设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查是否将 MSP-GANG 中的引脚4连接到电路板上的 VCC? 它用于通过 MSP-GANG 检测外部 VCC。

    顺便说一下、 您是否再次使用 MSP-FET 尝试使用此器件?不确定 JTAG 保险丝是否熔断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们将引脚4用于 MSP-GANG。 我们已经尝试了大约10个电路板、我们都可以使用 MSP-FET 对这些电路板进行编程、但没有任何电路板使用 MSP-GANG 进行编程。 所有这些都给出了错误33: IR communication failed :(我们 已尝试再次使用 MSP-FET 进行编程,并且成功。 使用 MSP-GANG 什么都不会对我们有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    您使用的封装是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    我们使用 的是 MSP430F2112TRHBR。 VQFN 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这个封装看起来没有目标插座板。  

    您能帮您捕获此处的硬件连接和原理图吗? 我想仔细检查连接。

    顺便说一下、我不知道您是否在电路板上布置了4线制 JTAG 信号? 如果是、您是否会帮助尝试4线制 JTAG 接口?

    另一项测试是、如果您有其他 MSP 器件、则可以使用 MSP-GANG 尝试其他器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、我们没有其他 MSP 器件。 我们可以购买一个来使用 MSP-GANG 进行测试。 您认为这是值得的吗?

    此外、我们还没有运行4线制 JTAG 信号、只有2线制 SBW。

    "此封装似乎没有目标插座板"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我们实现2.2nF 和47k 电阻器的方法。 我们使用3.3V VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="529205" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1122873/msp-gang-we-can-program-mcu-with-msp-fet-but-not-with-msp-gang/4172591 #4172591"]您的意思是"此封装似乎没有目标插座板"?

    我是指 MSP-TS430PW28等评估板、可用于测试 F2112的 PW 封装。

    VCC 有很大的负载? 如果不超过50mA、您可以尝试直接通过 MSP-GANG 为器件供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、我明白了。 当 MSP 处于睡眠状态时、整个电路的电流消耗为4uA。 即使未对 MCU 进行编程、也小于100uA。 我们使用 Otii 电弧功率分析仪进行了测量。 VCC 没有太多负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您是否尝试使用 MSP-GANG 为器件供电并再次进行测试?  

    如果它不起作用、MSP-GANG 似乎出了问题。 我们可以使用其他器件对其进行双重检查、您可以在线购买 LaunchPad 进行测试。 顺便说一下、您的位置在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、我们在美国。 我们可以尝试使用 MSP-GANG 为器件供电、并订购 Launchpad 以测试 MSP-GANG 是否出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、我们刚刚订购 了 BQ76925EVM 进行测试。 它具有 非常 接近我们所使用的 MCU 的 MSP430F2122。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 很抱歉没有给您太多帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、我们已经使用  BQ76925EVM 进行了测试、并将随附的电缆与 MSP-GANG 一起使用、但仍收到错误33:红外通信失败。

    我已更改代码中的目标器件以匹配 MSP430F2122、并且也能够使用 MSP-FET 进行编程。 您认为我们的 MSP-GANG 编程器有问题吗? 我可以使用选中的 JTAG 擦除、读取和编程、但当我单击验证时、我会失败:

    此外、当我单击"Go"时、我收到错误33:IR communication failed:

    当我尝试使用 SBW 时、仍然会出现错误:

    以下是设置:

    我们应该尝试并订购另一个 MSP-GANG 吗?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您能向我展示一下 MSP-GANG GUI 版本吗? 我看到最新版本是1.03.06.00。  您是否尝试使用其他 PC 来实现该目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、我们提供了最新版本:

    我将尝试使用同事的计算机并返回报告。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的测试、顺便说一下、您身边的存储器选项设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还在另一台计算机上进行了测试、并具有相同的行为。 需要注意的是、如果我们使用评估板通过 JTAG 进行测试、则只有在使用尽可能慢的速度时才能使其进行编程。 SBW 的设置对我们来说不起作用。 是否有办法进一步降低 SBW 编程速度以进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是 MSP-GANG 的错误。 您在哪里购买此产品? 您可以看到它是否可以为您更改一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、感谢您的所有帮助。 我们将尝试订购一个新的。 我们从 Digi-Key 购买了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您看到新问题、请告诉我