This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67471A:运行时闪存读取和写入的可接受时钟速度

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67471A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1133721/msp430f67471a-acceptable-clock-speed-for-flash-read-and-write-during-runtime

器件型号:MSP430F67471A

我在 MSP430F67471A 上具有以25MHz 运行的固件。 我想在运行时写入闪存存储器(信息存储器和主存储器)。 我已经看到其他 MSP430在闪存写入操作期间对时钟速度有限制、但是当为  MSP430F67471A 写入闪存时、我无法找到时钟要求。

问题:

MCLK 是用于闪存写入操作的时钟吗?

 MSP430F67471A 是否对闪存写入的时钟速度有要求? (我在边界读取模式上找到了一个时钟规范,如下所示,但我认为这不是我要寻找的规范)。

我一直专注于写入闪存、因为从闪存读取似乎可以在最大 MCLK (在本例中为25MHz)时发生。 如果错误、请更正此假设。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    对于典型操作和读取/写入闪存、没有 MCLK 规格、因为闪存控制器有自己的计时发生器来为闪存计时。 您突出显示的规格仅适用于边界读取模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到、任何 MCLK 频率都是可以接受的。 谢谢。