This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:代码项目审核-代码进入杂草

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1052252/msp430fr2676-code-project-review---code-going-off-into-the-weeds

器件型号:MSP430FR2676

您好!

我需要完整的代码审查/故障排除帮助、但无法将整个代码发布到此 公共空间。 如果有人愿意向我发送私人消息、以便进行深入的代码审查、我可以真正地使用帮助。

我不知道是什么导致我的代码间歇性地从程序空间中跳出、从而导致我的程序冻结并完全无法使用(除非我重新启动它)。

我有很多不同的功能(CapTIvate、I2C、SPI、计时器、中断、 按钮等)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    有一次、我怀疑您的代码部分正常工作、但进行了更改或添加了一些内容、现在代码无法正常工作、对吧?

    如果是、您是否记得在故障开始之前、哪些部分协同工作?

    我将向您发送一封私人邮件、以便您可以与 TI 内部人员共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    是的、正确。 我从方形一开始、先获取示例以单独工作、然后逐一将它们相加。 我认为此时它必须与 captate 有关、因为多次(当然不是每次)碰撞发生时、它提到函数"CAPT_saveCyclResultsAutoMultiFreq" 、但 我已经尝试了我可以尝试的一切。  但有时、它只是告诉我、程序在某个地址中断。

    我还担心外设中断只是冲突、但很难判断。

    我接着以私人邮件的形式发送了所有信息。

    谢谢、  

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 CCS 在  我暂停调试会话期间显示的3个屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    CapTIvate 中断优先级是 MSP430上的最低优先级、因此不会与其他外设发生冲突、但是、如果 CapTIvate 使用大值 convation_count 进行校准、则可能会在一段时间内阻止代码执行。  我从您上传的文件中看到、转换计数使用了250、因此您在那里很好。  我确实注意到您启用了抗噪功能。  我会避免、除非您预计您的产品将会受到流经和交流线路的电气干扰。  现在、请尝试在未启用的情况下运行、并查看它是否有用。  这将提供线索。

    该消息表示代码在其中一个库函数中处于停滞状态(黑框、因此没有可提供附加信息的源代码或符号)。

    现在、我有了您的项目、我将对其进行介绍。

    BTW、我喜欢您的软件架构文档中的软件状态图。  您使用什么工具来生成这些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    我已经尝试过、也没有尝试过。 但是、如果没有抗噪功能、它仍然会冻结错误、所有错误都只显示"break at address "xxxxx"、没有可用的调试信息、或者程序代码之外的错误"。

    此外、谢谢!  该文档中的状态图都是使用 www.lucid.app 制作 的, 它非常简单、有效,具有许多功能,强烈推荐。

    在没有启用抗噪功能的情况下进行调试:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max、您好、感谢您提供了 lucid 提示。  我将对此进行检查。

    我需要更详细地描述故障行为。  例如、当您打开系统电源并且不触摸任何内容时、系统正常、或者在某个时间(秒、分钟等)后、系统是否冻结?  或者、在您触摸其中一个电容式触摸按钮之前、它是否正常工作?

    当它冻结时、如果查看调试器窗口、您应该会看到一个调用栈。  下面是一个示例。

    您是否可以在您的快照挂起时拍摄它的快照?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、  

    当我使用电容式触控按钮时、它看起来实际上只是冻结了。

    但是、即使我不使用任何电容按钮、 然后我暂停该程序、它仍然会在某个地址出现中断...但是 、当我  再次恢复该程序时、该程序不会冻结(LED 驱动器和电容式按钮都暂时工作、直到再次冻结-直到我将其复位)。

    以下是使用电容式触控时冻结时的一些屏幕截图:

    当我在不触摸任何电容按钮的情况下暂停程序时、会发生以下情况:

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,如果您使用接近唤醒模式,是否仅需要 CAPT_appSleep ()函数? 因为目前我没有理由进入 LPM、所以我只在 工作模式下运行(不进行接近唤醒状态处理、因此没有 LPM)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主循环中的 CAPT_appSleep ()用于在 CPU 没有其他操作时降低设备功耗,因此您可以在活动模式下正常运行。

    我们可以尝试的另一种方法是将编译器的优化从-03更改为 none。  您可以在工程属性、编译器设置下找到该选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、  

    我的项目优化已设置为"off"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、这是否仅是在调试模式下运行时出现的问题?  如果您移除调试器并重启电源、您是否会看到相同的行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、  

    不、无论如何都会发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将代码连接到 BSWP 面板、然后在 CAPT-FR2676上运行。  我对您的配置代码进行了一些更改、以便将输出发送到 GUI。 当然、我没有 SPI、I2C…… 正在运行、但我至少可以确认 CapTIvate 在触摸任何按钮时似乎正常工作并按预期作出响应。

    [引用 userid="442330" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1052252/msp430fr2676-code-project-review---code-going-off-into-the-weeds/3894648 #3894648"]当我使用电容式触控按钮时、它似乎仅会实际冻结。

     当检测到按钮时、您可以使用 SPI 和 IC2将数据发送到 LED 驱动器。  您是否已使用示波器/逻辑分析仪确认这些功能正常?  或者更好的问题是、如果您在按下按钮时监控 SPI 和 I2C 总线、它们是否正确且完全执行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、  

    奇怪的是、我刚刚将我的逻辑分析仪连接到 I2C、一旦我连接、冻结就会停止。 但是、当我断开它的连接时、它会再次冻结。

    这至少指向了这里的 I2C 问题的方向。 但不幸的是、这也意味着我无法在我的示波器中看到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。  通常、由于导线的电容增加、向 I2C 总线添加导线会使情况更糟。  连接您的分析仪可以更好地工作、因此我们希望了解接地问题。  MSP430和 I2C 器件是否共享同一接地?  

    I2C 上拉电阻器的值是多少?  它们是上拉至3.3V 还是其他电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、接地在器件之间共享。

    I2C 线路被4.7K 电阻器上拉、但我只是将它们交换以尝试3k 电阻器、但仍然冻结。 电压为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当探针连接到 I2C 引脚时、您看不到任何其他意外行为?  您是以400kHz 还是100KHz 运行 I2C 时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我只是想让100KHz 的频率运行、但在400KHz 时、它仍然冻结。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所能说的没有其他奇怪的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我在周末对您的问题进行了更多思考。  I2C 总线上有两个器件。  这些器件中的任何一个是否实现并且中断 MSP430响应的引脚?  如果是、您是否在这些引脚上使用了上拉电阻器? 如果是、您能否监控这些中断引脚、而不是 I2C 总线。  我不会告诉我们总线上发生了什么、但请提供一个器件是否停止生成中断的线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    I2C 器件之一是具有中断引脚的环境光传感器、我将从该引脚读取该引脚。 但是、目前我已从项目中对该传感器进行了注释、因为它的其余部分尚未正常工作。  

    另一个器件是只能写入的 LED 驱动器、因此遗憾的是、中断引脚在这里不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    您是否有机会对此进行进一步研究? 不幸的是、仍然没有找到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    此时、我认为这是一个 I2C 总线问题。 您刚才说过、您可以让各个示例正常工作。

    [引用 userid="442330" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1052252/msp430fr2676-code-project-review---code-going-off-into-the-weeds/3892970 #3892970"]我从方形一级开始,先获取示例以单独工作,然后逐一将它们相加。 [/报价]

    让我们来解决这个问题、如果您返回后只执行 I2C (无 CapTIvate)、那么在将探针连接到 I2C 时是否仍然会看到该行为、这会使其正常工作、并且移除探针会导致 I2C 停止? 或者 I2C 本身是否正常工作? 例如、将各种值写入 LED 驱动器、查看其是否响应并更改 LED 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    好的、刚刚尝试过、现在仍然在项目中注释 captate 的情况下发生。

    不过、这次我发现仲裁丢失标志(UCALIFG)被置位、导致总线保持繁忙状态。 从我所看到的情况来看,没有办法处理这种情况,但我不敢肯定

    由于本项目中的视觉照明存在一些问题、我们将移除2个 LED 驱动器中的1个、并显著减少 LED 的数量。 我希望这将有助于解决这个问题、因为这两个驱动器中至少有一个似乎将 SDA 线路拉至低电平。 从我所读的内容来看、这似乎是什么会导致仲裁失败、除非您有其他想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    UCALIFG 位是两个主机之间的一个仲裁位、不应被置位。  MSP 是总线上唯一的 I2C 主设备、对吧?  这告诉我在巴士上一定有人不会采取行动。  删除其中一个 LED 驱动器后、哪些器件仍连接到总线?  是否确定没有两个具有相同地址的从器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您的状态是什么?  您是否发现了其他有用的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    很抱歉、这方面的延迟、 奇怪的是、我们的新电路板修订版今天刚刚推出(现在只有一个 LED 驱动器、LED 数量减少)。  我还没有太多的时间来彻底测试所有东西、但我确实让它冻结了我一次、但是我无法 复制。

    我明天将进行一些全面的测试、并调试并连接我的逻辑分析仪。 我将在明天报告我的调查结果。

    若要回答您之前的问题:

    1) 1) MSP 是总线上的唯一主器件。

    2) 2) LED 驱动器是当前 I2C 总线上的唯一器件。 (如果我移除了 LED 驱动器、则没有任何东西连接到总线)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、  

    在这里、似乎出现了相同的问题。

    仲裁正在丢失并且停止标志正在被置位。 在这方面、我似乎找不到一个直接的答案。  

    ----------------------------------------------------------------------

    另一个发现:  

    当我使用逻辑分析仪进行调试时、我唯一可以将其连接到电路板的方法是通过柔性 电缆+ FPC 分接 组合。

    事实证明、在我的逻辑分析仪断开连接且 FPC 分线板仍保持连接的情况下、I2C 正常工作。  只要 FPC 适配器连接到 I2C 线路、I2C 通信就可以正常工作。

    如果我断开分线板的连接并仅连接柔性电缆、I2C 将再次停止工作。

    ----------------------------------------------------------------------

    结论:

    似乎向 SDA 和 SCL 布线添加更多表面积会对此处出现的任何问题产生积极影响...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    这肯定听起来是一种接地问题。 您是否希望我查看您的 PCB 布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    是的、如果可以、我将通过私人邮件向您发送更新的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、  

    这个图变得更浓...

    我能够通过一些焊接将逻辑分析仪直接连接到电路板(绕过 FPC 分线)、这使我能够在仍然连接时看到误差。 显然(如果这实际上是问题的根源)、我只是得到一个否定、它导致它冻结。

    如果我在得到一个 NACK 后发送一个重复起始、那么 MSP430确实会尝试重新启动通信、但是它只是接收到另一个 NACK 并无限期地停止。

    如果我在收到 NACK 时发送停止条件、所有通信都将立即停止、并且不再尝试再次启动。

    不确定另一种处理 NACK 的方法是什么。 如果您有任何想法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    如果从机是 NACKing、则它不会识别您要发送的地址。  仔细检查并确保相同。  此外、您将使用什么代码来实现 I2C 主设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    这是我正在使用的 I2C 主设备的代码。 我在 NACK 标志中添加了一些额外的代码、似乎允许它在冻结之前运行更长时间、但现在还没有超出此范围。

    此外、我 批准了您的 Altium 访问请求、现在应该可以查看 设计。

    uint8_t i2c_tx_buffer[20]= {0};        // Pointer to TX data
    uint8_t i2c_rx_buffer[20]= {0};        // Pointer to RX data
    
    
    #pragma vector = USCI_B1_VECTOR
    __interrupt void USCIB1_ISR(void)
    {  switch(__even_in_range(UCB1IV,USCI_I2C_UCBIT9IFG))
        {
            case USCI_I2C_UCNACKIFG:
                UCB1CTL1 |= UCTXSTP;
                i2c_tx_byte_counter = 2;
                i2c_transmit_byte = 0;
                i2c_tx_buffer[0] = 0x25;
                i2c_tx_buffer[1] = 0x00;
                //UCB1I2CSA = 0x3C;
                UCB1IFG &= ~UCNACKIE;
                UCB1IE |= UCTXIE | UCNACKIE;
                UCB1CTL1 |= UCTXSTT;
            break;                                      // Vector 4: NACKIFG break;
            case USCI_I2C_UCTXIFG0:                       // Vector 26: TXIFG0 break;
                if (i2c_tx_byte_counter > 0)                                // Check TX byte counter
                {
                        UCB1TXBUF = i2c_tx_buffer[i2c_transmit_byte++];            // Load TX buffer
                        i2c_tx_byte_counter--;                              // Decrement TX byte counter
                }
                else if(i2c_tx_byte_counter == 0)
                {
                        i2c_transmit_byte=0;
                        UCB1CTLW0 |= UCTXSTP;                     // I2C stop condition
                        UCB1IFG &= ~UCTXIFG;                      // Clear USCI_B1 TX int flag
                }
            break;
        }
    }
    
    void i2c_init()
    {
        EUSCI_B_I2C_initMasterParam param = {0};
        param.selectClockSource = EUSCI_B_I2C_CLOCKSOURCE_SMCLK;
        param.i2cClk = CS_getSMCLK();
        param.dataRate = EUSCI_B_I2C_SET_DATA_RATE_100KBPS;
        param.byteCounterThreshold = 0;
        param.autoSTOPGeneration = EUSCI_B_I2C_NO_AUTO_STOP;
        EUSCI_B_I2C_initMaster(EUSCI_B1_BASE, &param);
        //Set Master in transmit mode
        EUSCI_B_I2C_setMode(EUSCI_B1_BASE, EUSCI_B_I2C_TRANSMIT_MODE);
        //Enable I2C Module to start operations
        EUSCI_B_I2C_enable(EUSCI_B1_BASE);
        EUSCI_B_I2C_clearInterrupt(EUSCI_B1_BASE, EUSCI_B_I2C_TRANSMIT_INTERRUPT0 + EUSCI_B_I2C_NAK_INTERRUPT);
        //Enable master transmit interrupt
        EUSCI_B_I2C_enableInterrupt(EUSCI_B1_BASE, EUSCI_B_I2C_TRANSMIT_INTERRUPT0 + EUSCI_B_I2C_NAK_INTERRUPT);
    
    }
    
    
    
    void i2c_master_write(uint8_t slave_address, uint8_t register_address, uint8_t data)
    {
            i2c_tx_buffer[0] = register_address;                //add register address to TX buffer
            i2c_tx_buffer[1] = data;
            i2c_transmit_byte=0;
            i2c_tx_byte_counter = 2;                  // Load TX byte counter
            UCB1I2CSA = slave_address;              // configure slave address
            UCB1IFG &= ~(UCTXIFG + UCRXIFG);       // Clear any pending interrupts
            UCB1IE &= ~UCRXIE;                       // Disable RX interrupt
            UCB1IE |= UCTXIE | UCNACKIE;             // Enable TX interrupt
    
            //while (UCB1CTLW0 & UCTXSTP);        // Ensure stop condition got sent
            UCB1CTLW0 |= UCTR + UCTXSTT;        // I2C TX, start condition
            __bis_SR_register(GIE); // Enter LPM0 w/ interrupts, and remain in LPM0 until all data is TX'd
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我查看了您的 sch 和 PCB 文件。  我也看不到任何问题。  查看您的时序图、在写入初始从器件地址之后、在发送第一个字节之前、从器件似乎是时钟扩展(延迟 ACK)。  我明天将查看 LED 驱动器数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、  

    我认为您正确、这是一个时钟问题、 数据表  非常小、  遗憾的是、它不是很有用。

    请告诉我、如果您能想到任何想法、我在这里感到很损失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、

    我最后联系了 Lumisil (LED 驱动器制造商)的工程团队、他们非常乐于助人、我们最终解决了这个问题。  

    I2C 线路有噪声、并且 LED 驱动器的复位引脚线路也有噪声。 因此、有噪声的 I2C 线路会导致发生 nack、但复位线路是导致冻结的原因。

    非常感谢您在这方面提供的所有帮助!

    快乐的假期!

    -最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    很棒的消息!  我很高兴您能找到这个问题的最根本。

    谢谢您-是的、您的假期也很快乐。

    我要将此帖子的状态更改为“已解决”,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。