This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5338:与 MSP430F5338相比、ADC12在 MSP430F5437A 上输入 A8和 A9

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5338, MSP430F5437A, MSP430F5418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1056437/msp430f5338-adc12-inputs-a8-and-a9-on-msp430f5437a-compared-to-msp430f5338

器件型号:MSP430F5338
主题中讨论的其他器件: MSP430F5437AMSP430F5418

目前、我将 MSP430F5437A 与 MSP430F5338 (作为替代产品)进行比较。 我在 ADC12中遇到了差异。 MSP430F5437A 似乎具有模拟输入通道 A8和 A9、而根据数据表、MSP430F5338似乎没有这些模拟输入。 查看用户指南 slau208q、第28.3.5节、ADC12INCHx 位的说明中没有提到 A8/A9是有效的输入通道选项。 这两个控制器都共享了用户指南、我是否缺少了一些内容?

  • 这两个控制器之间是否确实存在差异?
  • 是否应该使用 A8/A9在 MSP430F5437A 上从未使用过?

此致、

Michael Harrer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     MSP430F5437A 和 MSP430F5338 来自两个不同的系列。  

    根据器件数据表、 MSP430F5437A 具有 A8和 A9。

    如果您正在寻找 MSP430F5338的替代产品、可以查看这些器件。  

    MSP430F533x、MSP430F563x、MSP430F643x、MSP430F663x

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

    它实际上是另一种方法。 我们目前使用5437A、并正在寻找可用的 MSP430替代产品。 5338可能合适、但前面提到的 ADC12差异引起了我的注意。 数据表在 A8/A9方面有所不同、但用户指南对于器件而言很常见 für、似乎不正确、因为它根本不影响这两个通道。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    好的、将数据表作为每个器件的参考。

    要替代 MSP430F5437A、您可以查看这些器件。

    MSP430F5418/9、MSP430543x

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

    嗯、这意味着实际上没有合适和可用的替代方案。 5418/9A 过小(闪光过小)、唯一合适的替代5438A 也缺货。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     在这里、还有什么可以帮助您的事情吗?

    此致、

    现金 Hao