This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:代码复制防护

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2000, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1055657/msp430fr2000-code-copy-prevention

器件型号:MSP430FR2000
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP-TS430PW20

您好!

如何在 MSP430FR2000中启用代码复制防护。 我不熟悉此器件、因此请务必仔细阅读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在寻找 此芯片上的电子保险丝功能? 您可以参阅 UG 章节1.11.1  

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slau445i/slau445i.pdf

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我执行相同的操作、但我不知道如何在 IDE 中执行? 我使用 CCS。 以及如何在加载映像文件时写入值。

    此致、

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在等待更新。

    此致

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    根据 UG、

    "JTAG 签名1 (存储器地址0FF80h)和 JTAG

    签名2 (存储器地址0FF82h)控制器件锁定机制的行为。"

    您需要在代码中将0FF80h 中的任何其他值写入0FF83h、并 在 CCS 中构建您的代码。

    此致、

    现金 Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢 您的参与。 现在、我应该如何解锁器件。 因为在锁定后、I m 无法与 JTAG 通信。

    此致、

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    您 可以尝试 通过 BSL 擦除存储器

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hi Cash Hao

    我可以用(MSP430FR2000)擦除存储器的 BSL 示例吗?

    此致、

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 MSP-FET 或 MSP-BSL"火箭"板实现 BSL 功能

    需要2.5个引脚。 测试 RST TXD RXD GND

    3.使用 Uni-flash 工具将错误的密码文件加载到 MCU。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需 BSL、因为 FR2xx 可由 SBW/JTAG 邮箱系统进行整体擦除(恢复出厂状态)。 这可以通过使用 msp430Flasher 通过 ERASE_USER_CODE ERASE 选项或 CCS 为连接选项选择适当的复选框来完成...

    e2e.ti.com/.../3045983

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。 但我 有  MSP-FET 和 MSP-TS430PW20修订版1.1板、我如何做到这一点。

    此致、

    苛刻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    msp430flaser -e ERASE_USER_CODE