This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:随时间推移的总 DCO 漂移

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1056271/msp430i2040-overall-dco-drift-over-time

器件型号:MSP430I2040

您好!

我有一位客户尝试在 MSP430I2040上对 UART 时钟漂移进行规格。 我们是否有时钟随时间变化的总体精度规格、或者我们是否应该仅使用数据表中的最大绝对容差规格?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!

    没有随时间推移产生漂移的规格。  我只想让客户了解最大容差。  我假设他们将使用外部电阻器来帮助控制 DCO 精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    好的、感谢您的反馈、如果使用最大容差、我们需要考虑电压和温度漂移、还是已经计入总最大值?

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非另有说明、否则数据表中的规格通常在推荐的电源电压范围和自然通风条件下的工作温度范围内。  下面是一个示例。

    下面是一个示例、其中显示了基于温漂和精度的变化或电压变化、或者两者兼而有之

    因此、尽管我们不会显示随时间推移的漂移、但您可以看到由于温度或电压或两者而产生的漂移%。  如果客户担心波特率随时间变化的精度、请使用50ppm TCR 或更高值的外部电阻器、这将使时钟精度保持在 UART 的容差范围内。  有道理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!

    我已经听过你几天了,所以我假设你的问题已经得到了解答。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。