This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:无法在 MSP430F5659IPZR 中下载程序

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1057442/msp430f5659-failed-to-download-the-program-in-msp430f5659ipzr

器件型号:MSP430F5659

大家好、

我收到了客户的问题。

"

我们尝试通过 FET Pro 下载软件、但由于两个错误、我们无法下载软件

1.JTAG 通信初始化... 失败

2.验证安全保险丝..... 失败

我们在55个仪器中的16个仪器中得到了这个问题。

我附加了错误的屏幕截图。 请仔细查看并尝试尽快解决。

"

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这个问题可能有一些原因。

    JTAG 的连接

    给您的客户锁定 IC? 它表明它无法验证保险丝。 程序卡在该步骤中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高您好、

    感谢你的帮助。

    我获得客户反馈。

    JTAG 没有问题、微控制器是从供应商处采购的。 我们自己进行编程、以确定是否存在锁定的可能性。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    第一个错误是 JTAG 通信错误。

    也许您可以检查 COM 端口是否正确。

    您是否尝试使用 SBW (2线制)? 对于 JTAG、您需要4线制连接。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢你的帮助。

    这不是 COM 端口问题。 我对这个很确定。 我的问题是、少数几个控制器的某些控制器程序下载有问题。 我们没有尝试 SBW。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    是否有任何客户锁定软保险丝的选项。 尝试使用 BSL 来解锁 JTAG。

    请参阅用户指南

    使用 JTAG 接口对 MSP430进行编程