您好!
我在16MHz (Vcore (2))以及 LPM3和 LPM0下使用 msp430F5419A。 微控制器在计时器、SPI 和 UART IRQ 后退出 LPM3。 当一个 DMA 传输被激活时、我将微控制器置于 LPM0中、否则、我将置于 LPM3中。
我需要使用全性能模式来降低电流消耗。
我看到了所有这些 PMM 勘误表信息、我有点困惑和担心。 是否可以将 MSP430F5419A 与 LPM3和全性能模式搭配使用、或者是否需要查找其他微控制器?
TI 是否提供了任何允许使用 LPM3和全性能模式的 C 代码示例?
此致
米歇尔