This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:对谐振器有疑问

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1057396/msp430fr6047-doubt-about-resonator

器件型号:MSP430FR6047

您好、TI 团队、

我们正在使用 MSP430FRC6043超声波水表 IC、我们对推荐的谐振器有一些疑问。

如数据表中所示、TI 建议使用的谐振器为(fosc=8MHz、cl=18pF、cs=4pF)、但在评估板上、TI 使用的谐振器为(fosc=8mh、cl=22pF)。

此外、TI 还在谐振器上使用了12pF。  

我请求您在这个问题上提供帮助。

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、如果晶体 CL 为22pF、则 C1 = C2 = 22pF * 2 -大约2pF PCB 电容-大约1pF MCU 引脚电容=大约41pF。

    我们在 EVM 板中选择12pF、因为我们测试了 C1 = C2 = 12pF 时、晶体是稳定的。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    感谢您的回答。

    但在 MSP430 数据表中、谐振器的测试条件为  Fosc=8MHz、CL=18pF、cs=4pF、公式为 CL=(C1*C2/(C1+C2))+Crande。 求解公式后、我们得到 C=32pF。  

    您说的是将 CL 用作22pF、但在数据表中、它提到 CL 为18pF。

    您能否共享 上述查询的相关文档。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    是否有更新?

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据 我们在 EVM 板上使用的谐振器"AWSCP-8.00CV-T"的数据表。 CL 为22pF。

    此致、

    现金 Hao