This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:如果超过275 VAC、则显示错误的交流电压

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1057218/msp430f6736a-displaying-wrong-ac-voltage-if-it-exceeds-275-vac

器件型号:MSP430F6736A

尊敬的 TI 团队:

我使用24位 ADC 模块来读取 VAC。 代码由 TI EMDC 库生成。 据观察、当电压超过275VAC 时、MSP 显示的电压约为230VAC。 我已从 板上卸下变阻器、但问题仍然存在。 您能否确认这是 EMDC 库错误还是其他问题。

谢谢、

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    观察到的值是否正常低于275VAC? 当电压超过275时、您可以检查信号是否超过 SD ADC 输入振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    在275VAC 以下观察到是值。 当 VAC 为270时、它显示大约235、而当它为240时、它显示~200 VAC。 但当我对 MCU 进行软复位时、它 会显示正确的电压。  当电压超过275VAC 阈值并在软复位后得到解决时、似乎存在一些 EMDC 库问题(仅在 VAC 小于275VAC 时解决)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    是否已检查 输入信号是否超出输入范围(275输入时)?  来自电阻的输入电压需要符合规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    但是、一旦器件返回 到 ADC 输入范围、它应该显示准确的电压。  除非我对 MCU 进行软复位、否则我始终会获得错误的 VAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    如果超过 ADC 输入范围、ADC 值将溢出、并且可能会影响 库中的算法。 这就是为什么您一直到范围、VAC 值不是正确的值、但当您复位时、一切 都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Allen。 由于库已加密、我将更改输入电阻器值。 也许在将来、TI 会提供一个解决方案。