This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:需要更新 DLMS 堆栈(DLMS 版本2)以实现智能计量

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1054217/msp430f6779-need-updated-dlms-stack-dlms-ver-2-for-smart-metering

器件型号:MSP430F6779
主题中讨论的其他器件:EVM430-F6779

尊敬的 TI 团队:

我从 TI 购买了 EVM430-F6779参考表 ,并开发和实施了计量算法。 现在,对于电量计量,DLMS 库是必需的。

我正在开发智能计量产品、因此请您分享或提供链接、以下载用于智能仪表实施的最新 DLMS 堆栈(DLMS ver-2)。

1-用于无线需求 TCP/IP。

2-推送服务。

IHD 功能。

4-固件升级。

很好的恢复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peeyush Tyagi、

    让我就您的请求联系我们的计量工程师。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Dennis、

    请与您的计量人员核实、并尽快回复我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peeyush、

    我已就您的请求与我们的工程师联系。  我希望今天能得到响应。

    为了帮助加快处理此请求、您是否就此与当地的 TI 销售工程师或现场支持工程师联系过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peeyush、您好!

    我已被指示与您所在地区的当地 TI 人员协调我们的工作。  很抱歉耽误你的时间。  只要我了解更多信息、我会尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    请您回复,我正在等待它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peeyush、

    当地的支持工程师应联系您、以解决您的请求、他们将帮助您继续工作。

    我将此帖子标记为已解决。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我已联系当地支持,他们建议将您的疑问提交到本论坛。

    请求 u 解决此查询并为我提供下载最新 DLMS 堆栈文件的链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peeyush、

    我现在正在为您解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peeyush、您好!

    我将向您发送一封私人通知、其中包含 TI 人员的电子邮件、您可以通过该邮件联系获取堆栈文件。

    我将此帖子标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。