This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:对端口编程有疑问

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1053238/evm430-f6779-doubt-in-programming-of-ports

器件型号:EVM430-F6779
主题中讨论的其他器件:MSP430F67791A

您好!

 我正在研究使用电能测量设计中心生成的程序、并尝试在 CCS 中进行编译。 我不明白 LCD 是如何编程的、因为我看不到任何值被馈送到 LCD。 我在 driverlib 文件夹中找到了 LCD 程序,但这些程序似乎是 LCD 的初始化,即启用 LCD 和定义 LCD 功能(不是吗?)。

我的观点是、我实际上不希望这个160段 LCD 用于我的应用、而是将一个16x2 LCD 用于我的应用。 我曾尝试单独对16x2 LCD 进行编程,而 LCD 以这种方式工作,但当我尝试编译这两个程序时,LCD 不工作(我猜主要是因为端口初始化的类型不同?)。 在这种情况下、我应该如何创建输出端口并仅打开 LED 以了解这些内容?

我还尝试了 ti 的 emdc 软件、但它无法 显示和评估结果、但 HID 桥显示"已连接"消息。

附加我的 EVM 程序。

谢谢

Avinash

e2e.ti.com/.../Custom_5F00_EVM430_5F00_F6779.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avinash

    我不熟悉2 x 16 LCD。 您能否帮助分享您选择的 LCD 规格?

    此主题 与2x16 LCD 驱动有关。 希望您可以根据此主题的信息来解决您的问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我的接口16x2 LCD 的方式与您共享的 LCD 相同、 对于我的 msp430f67791A 控制器、但当我为 evm430-f67791A 使用 emdc 软件生成代码时、我无法理解如何组合这两个程序、而不是使用 emdc 生成的160段 LCD 程序。

    我还将介绍以下16x2 LCD。

    谢谢

    Avinash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不起作用、我们需要知道此 LCD 如何连接到计算机:

    串行? I2C" SPI? 日立芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LCD 在8位模式下通过启用 LCD D0-D7引脚的端口9和端口10的3引脚进行串行连接、以实现衰减、写入和启用功能。

    谢谢

    Avinash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于 EMDC 代码可能会在160段 LCD 显示屏上运行、但在我的工作中、我不想使用此 LCD 显示屏。 如何删除用于此目的的端口初始化? 我在程序中找不到任何 LCD 端口初始化。

    谢谢。