This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:MSP430FR2433 /外部时钟输入/旁路模式

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR2433, MSP430FR2433, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1057284/msp430fr2433-msp430fr2433-external-clock-input-bypass-mode

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR2433MSP430FR2355

我有一个应用需要尽快启动控制器并建立 UART 连接(温度范围-25°C -+65°C)。
因为 FLL 需要最大值 280ms 锁定并且不是很精确、我想在 XT1IN 引脚上使用一个频率为16MHz 的外部晶体振荡器(XT1BYPASS 模式)。
这是可行的吗? 我真的无法从数据表中弄清它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="506066" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1057284/msp430fr2433-msp430fr2433-external-clock-input-bypass-mode ]我想在 XT1IN 引脚上使用频率为16MHz 的外部晶体振荡器(XT1BYPASS 模式)。
    这是可行的吗? 我真的无法从数据表中找出它。

     MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南(修订版 I) 包含 针对时钟系统控制寄存器6中 XTS 位的以下注意事项:

    使用 MSP-EXP430FR2433、我启动了调试会话、并尝试使用 CCS 寄存器视图来设置 CSCTL6寄存器中的 XTS 位。 试图将 XTS 位置位失败、并且总是读回为0。

    可以设置 XTS1BYPASS 位、该位显示调试器写入  CSCTL6寄存器的操作正常。

    鉴于无法设置 XTS 位、 这意味着 MSP430FR2433不支持 XT1 HF 模式、因此不要认为 XT1IN 引脚上的外部16MHz 输入将起作用。 此外 、MSP430FR2433没有提到 XT1 HF 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。
    XT1 HF 模式只对于一个 HF 晶振或者一个外部 HF 振荡器是必需的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="506066" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1057284/msp430fr2433-msp430fr2433-external-clock-input-bypass-mode/3910985 #39109595"]是否仅 HF 晶振或外部 HF 振荡器需要 XT1 HF 模式?[/quot]

    查看 MSP430FR2355的数据表、可以看到单独的参数  FXT1、SW"XT1振荡器逻辑电平方波输入频率":

    和  fHFXT、SW "HFXT 振荡器逻辑电平方波输入频率、旁路模式":

    而 MSP430FR2433数据表仅 指定了 FXT1、SW、我认为这意味 着 MSP430FR2433不支持   XT1IN 引脚上的16MHz 振荡器逻辑电平方波输入。 如果我错了、希望 TI 员工能作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 XT1 HF 模式的最小值/最大值比典型值的 LF 模式好得多。

    作为替代方案、您是否认为可以在 UART 模式(UCA1CLK/UCA1TXD/UCA1RXD)下为 eUSCI 使用外部时钟(UCLK)。

    目的是在启动后尽快在整个温度范围内提供稳定的 UART 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="506066" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1057284/msp430fr2433-msp430fr2433-external-clock-input-bypass-mode/3910991 #3910991"]作为替代方法,您是否认为可以在 UART 模式下(UCA1CLK/UCA1TXD/UCA1RXD)使用 eUSCI 的外部时钟(UCLK)。

     MSP430FR2433数据表确实将外部 UCLK 规格为最大16MHz、因此听起来可行: