This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67771A:如何通过软件识别 MSP430完整器件型号?

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67771A, MSP430F67751A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1057079/msp430f67771a-how-to-identify-msp430-full-part-number-from-software

器件型号:MSP430F67771A
主题中讨论的其他器件: MSP430F67751A

您好!

我们希望 在 大规模生产中同时使用 MSP430F67771A 和 MSP430F67751A (由于供应链限制)。 如您所知、RAM 和 ROM 值不同、我们希望在现场软件更新之前知道电路板上放置了哪个值。 如果我们了解放置哪一个、我们将选择具有正确 RAM 和 ROM 值的软件。

是否有任何方法可以从软件中识别完整的器件型号?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 器件描述符表中找到器件 ID。 请参阅用户指南第1.13章。

    此致、

    现金 Hao