This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:Spy-by-Wire 菊花链编程

Guru**** 2522950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1056832/msp430fr2355-spy-by-wire-daisy-chain-programming

器件型号:MSP430FR2355

您好!

我对 MSP Spy-by-Wire 菊花链编程有疑问、因此我们计划在 电路板上使用多个 MSP430FR2355 (42台 PC)、并且我们需要一些高效 的编程方式 和方法来进行 FW 更新过程。 我们计划将 主 MCU 连接到第一个 MSP、并从第一个使用 GPIO 的 MCU 连接到第二 个 MCU、再连接到 Spy-by-Wire 引脚等。 您能给我一些关于这个配置的建议吗、或者更好的解决方案 和 MSP430FR 上 Spy-by-Wire 的一些软件实现。


此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于固件更新、我建议您使用引导加载程序(BSL)而不是使用 SBW。

    有关 BSL 函数的更多信息、请参阅此应用手册。  https://www.ti.com/lit/ug/slau550aa/slau550aa.pdf

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateo、

    由于 TI SBW 不支持菊花链、此配置将不起作用。 只能进行并行连接、必须为每个目标器件使用专用 SBW_CLK 和 SBW_DIO 线路。 JTAG 和 BSL 也是如此。

    BSL 在这里不是一个选项、因为它将花费两倍的时间。

    对于 SBW 软件检查 slau320、您只需要与 FR 目标器件(Replicator430FR)相关的器件。 这里没有与闪存相关的函数(较慢和更复杂)、因为写入 FRAM 与 RAM 相同(仅限快速读取/写入)。 它足够快(即使使用 SBW)、因此可以逐个更新目标。 它们也可以同时更新(使用相同的代码)、但 AFAIK 更复杂。