This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6746A:关于无线固件下载

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6746A, MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1056803/msp430f6746a-regarding-over-the-air-firmware-download

器件型号:MSP430F6746A
主题中讨论的其他器件: MSP430F6779

您好、支持团队、

我想在 我的新设计中使用 MSP430F6746A。 但我对此有一些疑问。

1. 是否可以通过无线固件更新(通过 WiFi/UART)更新代码

2. 我是否可以用于单相计量?

3.支持440V 电压(使用外部组件),但这会造成问题吗?

4.是否可以将 LORAWAN 和蓝牙模块与此连接?

5.该芯片的可用性。

请尽快就此提供指导。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过 BSL (UART) https://www.ti.com/lit/ug/slau550aa/slau550aa.pdf 更新固件

    2.我发现 MSP430F6779用于三相电子式电表。  https://www.ti.com/tool/EVM430-F6779

    我不是电子仪表专家。 因此、我假设它应该在单相仪表上工作。

    根据数据表、SD24输入引脚上的最大电流输入为2mA。 如果您的所有输入信号都低于2mA、这应该是可以的。

    可以通过 I2C/SPI/UART 连接这些模块

    5.欲了解芯片的供货情况,请联系我们的销售团队或分销商

    此致、

    现金 Hao