This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2355:尝试上传任何代码时在 Energia 中接收错误。

Guru**** 2560570 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP430FR2355, MSP-EXP430G2ET, MSP-EXP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1056663/msp-exp430fr2355-receiving-error-in-energia-when-trying-to-upload-any-code

器件型号:MSP-EXP430FR2355
主题中讨论的其他器件:EnergiaMSP430FR2355MSP-EXP430G2ET

我在 Energia 中尝试上传任何代码时收到以下错误。 我在 Energia 中选择了正确的板和正确的 COM。 我确认了这一点  

#elif defed (__MSP430FR2355__)
#include "msp430fr2355.h"

包含在 msp430.h 文件中。 我的 MSP-EXP430G2ET 在 Energia 中工作、但不在 MSP-EXP430FR2355中工作。 它在 CCS 中完全正常工作、而不是 Energia。 无论代码如何、都会发生这种情况。 提前感谢您的任何帮助。

  • 在包含在 C:\Users\XXX\AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\MSP430\1.0.7\Core\MSP430/Energia.h:4:0中的文件中、
  • 从 C:\Users\XXX\AppData\Local\Energia15\packages\Energia\hardware\MSP430\1.0.7\Core\MSP430/Arduino:3、
  • 来自 sketch sketch_nov14a.ino.cpp:1:
  • C:\Users\XXX\appdata\local\energia15\packages/energia\tools\msp430-gcc\4.6.6\bin\./lib/gcc/msp430/4.6.3/../../../../msp430/include/msp430.h:1793:2:错误:#error "无法匹配默认的包含文件"
  • 退出状态1
    为电路板 MSP-EXP430FR2355LP 编译时出错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是我的 Energia 的屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以防任何人偶然发现这一点并需要修复。 尝试将板管理器中的板版本恢复为1.0.5。 1.0.6和1.0.7不适合我,但我一时兴起,尝试了5次,结果成功了。 不知道为什么、但是的。