This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:在驱动外部负载时 REF 模块的最大输出电流是多少?#39?

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1054855/msp430f5510-what-s-the-max-output-current-of-ref-module-when-driving-external-load

器件型号:MSP430F5510

驱动外部负载时 REF 模块的最大输出电流是多少?
数据表中未列出此数字。 其他 MSP430F MCU 上的 REF 也是如此。

此外、是否建议使用 REF 模块来驱动外部电阻负载(负载电流< 0.5mA)并同时在内部为 ADC10或 ADC12 Vref 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在数据表中也找不到该数据。

    对于第二个问题、您不能同时在内部和外部模式下使用 REF 模块。 根据用户指南第26.2章

    https://www.ti.com/lit/ug/slau208q/slau208q.pdf

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎不是数据表的含义。 原始字是指、当 REF 模块在内部使用时、Veref+引脚无法连接到第二个外部电压基准、因为内部 REF 连接到同一个 Veref+引脚。 这并不意味着 REF 模块在内部激活时无法向 Veref+引脚输出电压。

    从图26-1可以看出、REF 的输出电压应在"可变基准"线路上提供(连接到 Veref+引脚)。 除电阻分压器外、连接到此线路的所有内部负载均为高阻态。 因此、我看不到它无法驱动额外电阻负载的原因。 数据表没有明确提及这一点、因此我想查看确切答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么提示吗? 数据表和用户手册未提供此重要图。