This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 文档排印错误、引脚前缀#39;P#39;表标题中缺失

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5340, MSP430F5341, MSP430F5342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1055597/documentation-typo-pin-prefix-p-missing-in-table-title

主题中讨论的其他器件:MSP430F5340MSP430F5341MSP430F5342

您好!

在以下特定于器件的数据表中、表6-47的标题错误:

msp430f5340 www.ti.com/.../msp430f5340
msp430f5341 www.ti.com/.../msp430f5341
msp430f5342 www.ti.com/.../msp430f5342

表标题为:
表6-47. 端口 P5 (P5.2和5.3)引脚功能

并且应该是:
表6-47. 端口 P5 (P5.2和 P5.3)引脚功能

请开一个内部 TT、并要求维护手册的团队在引脚"5.3"中添加"P"前缀、以便文档的自动解析不会受到阻碍。

谢谢、
Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    明白。 感谢您的通知!

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!