This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5922:MSP430时钟系统寄存器锁定

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1055239/msp430fr5922-msp430-clock-system-register-lockout

器件型号:MSP430FR5922

CSCTL0时钟系统控制0是用于解锁 CS 寄存器的密码寄存器。

CSKEY 密码。 必须始终与 A5h 一起写入;PUC 为
如果写入任何其他值则生成。 始终读为96h。 之后
写入正确的密码、所有 CS 寄存器均可用于
写作。

如果写入了正确的 passwrd 以外的任何内容、该单元将复位(PUC)。  没有提到如何重新锁定 CS 寄存器。

重新锁定这些寄存器的过程是什么?  (锁定是否超时?)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、如果您没有写入正确的密码、CS 寄存器将不会解锁。 因此、您无需考虑如何锁定 CS 寄存器。

    其次、复位后、所有寄存器都被初始化。 那么寄存器被锁定。

    您也可以自行尝试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有解决此问题的技术文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="504245" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1055239/msp430fr5922-msp430-clock-system-register-lockout ]\n 重新锁定这些寄存器的过程是什么?  (锁定是否超时?)

    通过查看  MSP430FR5922的 cs_01.c 示例、可以看到以下代码:

      // Clock System Setup
      CSCTL0_H = CSKEY >> 8;                    // Unlock CS registers
      CSCTL1 = DCOFSEL_6;                       // Set DCO to 8MHz
      CSCTL2 = SELA__VLOCLK | SELS__DCOCLK | SELM__DCOCLK;  // Set SMCLK = MCLK = DCO
                                                // ACLK = VLOCLK
      CSCTL3 = DIVA__1 | DIVS__1 | DIVM__1;     // Set all dividers to 1
      CSCTL0_H = 0;                             // Lock CS registers

    其中、上述示例代码在 CTL0的 CSKEY 字段中写入零、并添加注释"Lock CS registers"。 这与 SLAU367P MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列用户指南不符、该指南规定向 CSKEY 中写入除 A5h 以外的值会生成上电清零(PUC)。

    不确定这是用户指南还是示例代码中的错误。