This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:使用 DMA 将一定数量的数据直接写入 MPU 内部的 FRAM

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1055394/msp430fr5969-use-dma-to-write-a-certain-amount-of-data-directly-to-the-fram-inside-the-mpu

器件型号:MSP430FR5969

大家好、

客户想知道 是否可以使用 DMA 将数据直接写入 MPU 内部的 FRAM (例如、从 ADC 存储器写入 FRAM)? 是否有任何相关的例程可供参考?

如果传输的数据量很大、是否仍然可以使用它来执行此操作:例如、从 FRAM 块传输到 MPU 外部的闪存。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我建议让他们查看 《MSP430FR596x 系列用户指南》的 DMA 控制器部分。 它可以提供有关如何使用 DMA 的所有信息。

    用户指南确实说明了所有存储器地址、因此如果需要、它应该能够写入 FRAM 存储器地址、尽管通常数据存储在 RAM 中。

    该系列用户指南的 DMA 控制器部分下有一些代码部分、我们有一个代码示例、尽管它非常基本。 代码示例。

    我不知道如何使用 DMA 将数据移出微控制器、对于大型数据传输、您可能需要根据大小将其分解成多个部分。 所有信息都将显示在该用户指南中。

    此致、

    Luke