This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:使用 Uniflash+Rocket 模式通过 BSL 模式烧写程序问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1055410/msp430f6736-use-the-uniflash-rocket-mode-to-burn-program-problems-through-bsl-mode

器件型号:MSP430F6736
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好、

问题: 使用 BSL 方法通过 uniflash+MSP-BSL"Rocket"烧录程序时、始终报告错误。

当芯片在执行刻录程序之前已经通过 JTAG 烧录程序时、会发生以下错误:映像加载失败:无效矢量 子脚本

使用发送错误密码擦除芯片闪存后、使用默认密码烧录以下错误消息:图像加载失败:Flash General、Loading images... 错误:-1

但是、可以使用 BSL 读取芯片闪存数据、并使用 JTAG 来烧录程序、当使用 uniflash 进行读取时会报告相同的错误、然后使用相同的密码和 txt 文件进行烧录。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    这是定制板还是目标插座板?