请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F6736 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
大家好、
问题: 使用 BSL 方法通过 uniflash+MSP-BSL"Rocket"烧录程序时、始终报告错误。
当芯片在执行刻录程序之前已经通过 JTAG 烧录程序时、会发生以下错误:映像加载失败:无效矢量 子脚本
使用发送错误密码擦除芯片闪存后、使用默认密码烧录以下错误消息:图像加载失败:Flash General、Loading images... 错误:-1
但是、可以使用 BSL 读取芯片闪存数据、并使用 JTAG 来烧录程序、当使用 uniflash 进行读取时会报告相同的错误、然后使用相同的密码和 txt 文件进行烧录。
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃