This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:电流消耗测量可关联性

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1055021/msp-exp430g2et-current-consumption-measurements-affidability

器件型号:MSP-EXP430G2ET
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

早上好、
   我们希望使用 MSP-EXP430G2ET 通过 Energytrace 技术来测量器件的平均电流消耗。

分析中的应用程序循环非常简单:

5秒深度睡眠+~6ms 执行

在6ms 执行期间、产品执行一些测量和一个需要一个会话(~40x 4us 负载尖峰、每~60us 一个尖峰)的任务。


任务循环时间
                                                 _4us _               _4us _                        _4us _    spike
                            _6ms__/          \_60US_/         \_60US_.x20../         \   有效
_________ 5S________ /\                                                                                                深度睡眠


从预期电流消耗的角度来看(T RISE / FALL ~1us)

                                                 _60mA_               _60mA_                        _60mA_    尖峰
                            _1mA__/           \_1mA_/            \_1mA_.x20../            \   有效
_________ 100nA__/                                                                                                      \ 深度睡眠

此时执行的测量与我们的预期不符。

更多详细信息:
 所有 MSP-EXP430G2ET 跳线 被断开。
 该器件由 MSP-EXP430G2ET GND 和3V3 引脚直接供电
 一个47uF 电容器被安装在与器件负载并联的位置
 我们已经验证并考虑到 MSP-EXP430G2ET 不能测量低至100nA 的电流

考虑到所有这些预条件、电流消耗仍然高于我们预期的水平。

因此、所有这些考虑因素都会导致我们的问题:

在我们方面继续进一步调查之前,我们想知道
  我们可以在 MSP-EXP430G2ET Energy Trace 功能上继电器多少电流来测量特定应用中的电流消耗?
  2.它是否能够测量如此短的时间电流偏移(1mA->60mA->100nA)?

非常感谢您的支持。
此致、
Demetrio Pittasi


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Demetrio、

    Energytrace 通常用于获取平均电流消耗、但您可以看到时间图的一些变化、它并不是真正针对短突发而设计的。 最好使用实验室设备对特定的突发进行采样以获取突发。 但 Energytrace 能够准确测量系统的平均能耗。 此外、该器件仅具有 EnergyTrace、而不具有 EnergyTrace++、因此、如果您尝试查看特定外设能耗、则无法获取不同的外设捕获。

    下面是 EnergyTrace 的精度。  

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、
        我们完全有兴趣测量确定性环路中的平均电流消耗。

    因此、您确认 MSP-EXP430G2ET 是测量此平均值的合适工具、而不受环路期间这些突发的发生速度的影响。

    因此,我们将继续对我们一方进行进一步调查。

    非常感谢您的支持。
    此致、
    Demetrio Pittasi