This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:SAC DAC 如何使用 DMA 传输?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2353, MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1054215/msp430fr2355-how-does-the-sac-dac-use-dma-transfers

器件型号:MSP430FR2355
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2353

大家好、

SAC DAC 支持 DMA 数据传输、如《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南》中所述、但未找到相应的 DMA 控制器。 客户想知道 SAC DAC 使用 DMA 传输的方式。

您可以帮助解决此问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    用户指南列出了 FR4/2xx 系列中任何 MSP 中的所有模块、但这并不意味着每个 FR4/2xx 器件都具有用户指南中列出的所有模块。 SAC DAC 将仅对包含 DMA 的器件使用 DMA。 以下是用户指南中的注释:

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 王乌里卡:

    感谢您的支持。

    但只有 具有 SAC 功能的 MSP430FR2355和 MSP430FR2353、客户剂量在这2之间找不到 DMA 控制器。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    让我与 TI 的专家联系、并与您联系。

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 王乌里卡:

    谢谢、期待您的更新!

    此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    用户指南旨在成为一个更加"通用"的文档、其中解释了不同的模块及其可用特性、而器件数据表实际上讨论了特定器件上的特性/规格。 目前、SAC 仅在没有 DMA 的选定器件上可用。

    谢谢、

    王国新