This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5152:使用"端口映射控制器"

Guru**** 2506885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1053795/msp430f5152-notes-on-using-the-port-mapping-controller

器件型号:MSP430F5152

您好!

问题1.

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f5132.pdf


(1)在下表中的上述 URL 中描述为注释。

----
・表6-11. TD0信号连接
(1) TD0.0的引脚 P1.6、TD0.1的引脚 P1.7和 TD0.2的引脚 P2.0针对匹配进行了优化。
----

"优化匹配"到底意味着什么?

考虑到接线延迟等因素、是否意味着必须分配给所描述的端子才能实现"256MHz (4ns)分辨率"?


问题2.

我对使用"端口映射控制器"有疑问。

PM_TD0.0、PM_TD0.1、PM_TD0.2、PM_TD1.0、PM_TD1.1、 PM_TD1.2用于 P1.6、P1.7、P2.0、P2.1、P2.2、 P2.3如果我分配、是否有任何限制?

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    我将要研究问题1并返回给您。

    对于问题2、限制条件是端口控制器允许映射到端口 P1、P2和 P3。 您可以参阅数据表第6.9.2节"端口映射控制器"中的表6-7 "默认映射"、其中列出了所有支持端口映射的引脚。

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Urica

    您的回复!

    问题2与问题1有关。

    例如、在 P1.6中、有一个针对 TD0.0的"针对匹配进行了优化"的说明。
    --
    (1) TD0.0的引脚 P1.6、TD0.1的引脚 P1.7和 TD0.2的引脚 P2.0针对匹配进行了优化。
    --

    我想知道当分配给其他引脚时、这会有何影响。 (例如、当 TD0.0被分配给 P2.4时)

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    感谢您的耐心等待。 关于您的问题:

    1、针对匹配进行了优化、这很可能意味着这些计时器 D 引脚专门针对较高速度下的输入/输出进行了规范。 为了使 Timer D 模块获得最佳性能、我会使用这些建议的引脚。

    2.正如你所说,这个问题与第一个问题有关。 您可以映射到其他引脚、但可能无法从计时器 D 模块获得最佳性能。

    谢谢、

    王国新