This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:写入 spwm 信号程序、波形异常

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1055054/msp430f149-write-spwm-signal-program-waveform-is-abnormal

器件型号:MSP430F149

大家好、

转换极性时(TBCCR1或 TBCCR2需要设置为0)、只有异常发生在图形的这一点上。 脉冲占空比的其余部分已经过检查、并且正常:

客户有计时器 A 的填充信息、客户想知道是否可以提供计时器 B 的文件

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    让我确保我了解客户在寻找什么。  他们需要示例代码来使用 TimerB 创建 PWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="114745" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1055054/msp430f149-write-spwm-signal-program-waveform-is-abnormal/3903874 #3903874"]他们需要示例代码来使用 TimerB 创建 PWM?

    不可以、由于参考手册仅详细描述了 TimerA 寄存器、因此手册中未介绍 TimerB 与定时器不同的寄存器、客户希望查看定时器 B 寄存器的详细说明和说明

    通过检查表来读取采样点、客户主要想查看 TimerB 寄存器中的详细说明。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    好的、我正在查看 《MSP430x1xx 系列用户指南 》、第12节-计时器 B。 它确实指出了计时器 A 和计时器 B 之间的差异。 然后、在相应的子部分中突出显示了这些差异。

    客户是在寻找有关差异的更详细信息、还是只是一般的 Timer B?  用户指南中涵盖了有关此器件及其外设的所有信息-客户没有任何其他文档可供使用。   客户具体想知道什么?