This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:使用 MSP430在 CCS 控制台中运行 C 项目并观察输出

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1054782/msp430fr5994-running-a-c-project-and-observing-the-output-in-ccs-console-using-msp430

器件型号:MSP430FR5994

大家好、

我有一个用 C 语言编写的项目来计算一个声音信号的 Mel 频率系数。 当在代码块 IDE 中执行时、该工程会执行并显示10个值作为输出。我想将此工程用作将通过 CCS 在 MSP430上实现的更大工程的一部分。 出于同样的原因、我想在独立运行时在 MSP430上测试这个项目的可行性。 因此、我在 CCS 工作区中创建了一个具有必需语法和结构的工程-虽然工程能够成功编译、但我没有在控制台窗口中观察到'printf'语句的任何输出。 这也是我在另一个项目中注意到的内容-在这个[链接]中提到 了-我确信我缺少 CCS 如何为 MSP430工作的内容。 但这是我第一次使用 MSP430、当我尝试尽可能多地浏览相关线程时、我无法找到与我当前遇到的情况相匹配的东西。  由于我不使用任何类型的外部输入、因此我不配置任何 GPIO、因为我只想观察存储器或控制台上的输出。 我将附加用于实现此项目的三个代码文件以供参考。 计算是标准的数学表达式、代码构建过程中没有任何语法错误。

请告诉我如何尝试和观察输出-或者我是否需要以任何特定方式编写主文件。

e2e.ti.com/.../8357.main.c  e2e.ti.com/.../lib_5F00_mfcc.ce2e.ti.com/.../lib_5F00_mfcc.h

此致、

Siddhant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddhant、

    根据 main.c 中的第48行、我猜您想观察系数和 MFCC_RESULT? 如果是、这些是局部变量、应在 CCS 中的"Variables"视图中可见。 请参阅第7.4.3节。 此处为 CCS 用户指南的"观察变量、表达式和寄存器"[链接]。

    若要从特定地址开始查看存储器、可以使用 CCS 中的存储器浏览器功能[链接]。

    谢谢、

    王国新