MSPFR2676的数据表显示、SPI 主控模式的最大"eUSCI 输入时钟频率"、feUSCI 为8MHz。 这是否意味着 SPI 主模式的最大 SMCLK 频率为8MHz、或者这是生成的位时钟的最大频率? 对于这些器件、指定的最大 SMCLK 为16MHz、因此如果该模块在 SPI 主控模式下只能在高达8MHz 的最大 SMCLK 频率下运行、这将是奇怪的。 在 UART 模式等其他模式下、同一模块的 feUSCI 最大值为16MHz。 大多数其他 FRxxx 器件在 SPI 主控模式下将 feUSCI 指定为16MHz。