This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5849:器件引脚的表面处理

Guru**** 2824385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1133852/msp430fr5849-surface-treatment-of-device-pins

器件型号:MSP430FR5849

您好!

客户正在考虑使用 MSP430FR5849IRHA。
他们正在考虑对该器件进行腐蚀测试。
它们关心器件引脚引线上的镀层条件。
客户表示告知有铅的类型在切割面上有裸金属零件。
请告诉我、我认为 QFN 类型没有切割面。
因此、我相信所有金属部件都使用 NiPdAu 进行处理、并且不会暴露任何金属部件。
这种理解是否正确?

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,DDDOOR,

    QFN 如下所示

    您可以看到、暴露的金属部件很少。