This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:USS 中可为"UPS0至 UPS1 GAP&quot 设置的最小值

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1134277/msp430fr6047-minimum-value-that-can-be-set-for-ups0-to-ups1-gap-in-uss

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043

您好!  

过去的 E2E 帖子中确认、在不使用 GUI 时可以设置 UPS0至 UPS1的间隙≈10ms。

E2E:MSP430FR6043:如何增加测量值

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/970535/msp430fr6043-how-to-increase-the-measurementrate/3648546?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=USSLibGUIApp_Delay#3648546

我想知道可以在 USS 中为"UPS0至 UPS1 GAP"设置的最小值。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有关于最大测量速率的确切数据。 因为每次测量的数据处理时间不是恒定的时间。 我建议您在应用中为 UPS0和 UPS1间隙留出至少10ms 的时间。  

    此致、

    现金 Hao