This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:CAN#39;t 将电容设计中心生成的代码导入 CCS

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1134164/msp430fr2633-can-t-import-the-code-generated-by-capacitive-design-center-to-ccs

器件型号:MSP430FR2633

我使用所需的配置设置 TI 电容设计中心并生成了代码。 然后、我在 Code Composer Studio 中导入了代码、它显示了此错误。 我们非常感谢您的帮助。  

请参阅以下详细信息...
无法解释项目'ProjectName'的元数据,因此导入失败。 请联系支持部门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处发送生成的项目以便我可以尝试使用它吗?  

    此致、

    现金 Hao