This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:EZFET

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1054142/msp430f5528-ezfet

器件型号:MSP430F5528

大家好、

客户正在使用 MSP430F5528的 eZ-FET、在通电时 LED 不会亮起、也不会工作。  客户想知道原因是什么。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您是否说 eZ-FET 的 LED 不能正常工作? 您的客户是否正在使用 MSP430F5528的 launchpad MSP-EXP430F5528?

    如果是、您可以参阅 LaunchPad 用户指南表2。 https://www.ti.com/lit/ug/slau533d/slau533d.pdf

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Hi Cash Hao

    感谢您的支持。

    [引用 userid="278451" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1054142/msp430f5528-ezfet/3899840 #3899840"]

    您是否说 eZ-FET 的 LED 不能正常工作?

    [/报价]

    是的。

    [报价 userid="278451" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1054142/msp430f5528-ezfet/3899840 #3899840"]您的客户是否使用 MSP430F5528的 launchpad MSP-EXP430F5528?

    客户正在使用 MSP430F5529LP、但无法使用 USB 下载程序、PC 端没有串行端口。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    您是否说 launchpad 上的 USB 端口无法正常工作?

    [引用 userid="496057" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1054142/msp430f5528-ezfet/3901073 #3901073"] PC 端没有串行端口。

    为什么您需要 PC 端的串行端口?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想"客户正在使用 MSP430F5529LP、但无法使用 USB 下载程序、PC 端没有串行端口。" 与操作系统未正确枚举的砖型 eZ-FET Lite 相关、因此 PC 上没有可用的 HID/CDC 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Hi Cash Hao

    [引用 userid="278451" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1054142/msp430f5528-ezfet/3901371 #3901371"]您是否说 launchpad 上的 USB 端口无法正常工作?

    是的。

    [引用 userid="141128" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1054142/msp430f5528-ezfet/3901982 #3901982)]我猜"客户正在使用 MSP430F5529LP、但无法使用 USB 下载程序、PC 端没有串行端口。" 与操作系统未正确枚举的砖型 eZ-FET Lite 相关、因此 PC 上没有 HID/CDC 端口。[/QUERP]

    那么、这是否意味着 MSP430F5528 芯片损坏了? 因为当连接 到其他 LP 时、它们确实具有 COM 端口。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    让我们重点了解一下 USB 端口不工作的原因。

    您可以参考我的第一次答复、检查 launchpad 上的 LED 状态、指示 launchpad 上发生了什么错误。

    此致、

    现金 Hao