This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5724:ADC 采样问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1052484/msp430fr5724-adc-sampling-issue

器件型号:MSP430FR5724

大家好、

客户希望使用顺序通道的多个样本收集 A3 A4 A5的三个通道的外部电压信息。

但是、如手册中所述、在对序列通道进行采样时、只能定义最高位。 客户希望了解如何通过配置来解决此问题。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    客户是否希望按顺序对其进行采样、或者在其到达 A3而不是 A0时进行重置?

    这是未经测试的、但是、如果您只是想按顺序执行它们、则可以从 A5开始、然后可以检查寄存器何时位于 A3上并在 A3检查后复位。 这是一个软件更改、只是在采样后检查您所处的寄存器。  

    如果您想按顺序对其进行采样、则可能需要进行手动检查。

    下面是取自 《MSP430FR57xx 系列用户指南》的 ADC10INCHx 寄存器的屏幕截图。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Luke、

    感谢您的回复。

    客户需要长时间获取 A3 A4 A5的三个通道的外部电压值、并且无法为此类单片设置启动通道。

    [报价 userid="452230" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1052484/msp430fr5724-adc-sampling-issue/3894375 #3894375"]订购样片不在样片中

    此外、您能否澄清一下"按订单进行样片"在这里意味着什么?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有关附加问题的任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    通过"不按顺序采样"、我问他们是要检查 A5、A3、A4还是其他组合、但似乎只是检查 A5-A3。

    它实际上更有益、更快速地保持顺序。 如果他们只是读取 A5、A4和 A3通道、则存储这些结果、并让 A2、A1和 A0的读数 运行而不 存储结果、则比重置速度更快。 这是因为系统中的硬件提供的操作比软件更改更快。

    按最高位、您可以在此处将其设置为 A5、然后对于顺序通道模式、读数将采用 A5-A0。

    希望这有助于澄清!

    此致、

    Luke