This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:如何将 MSP-FET 连接到 eZ-FET 调试探针(7P)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1054564/msp-fet-how-to-connecting-msp-fet-to-ez-fet-debug-probe-7p

器件型号:MSP-FET


如何将 MSP-FET 连接到 eZ-FET 调试探针(7P)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解这个问题。 MSP-FET 和 eZ-FET 都是用于 MSP MCU 的仿真开发工具。 为什么您需要将这两种工具连接在一起?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于通过7引脚板载 SBW/JTAG 连接器与另一个主器件(MSP-FET)更新 eZ-FET 固件(不带 BSL)。 slau647 ( MSP 调试器)内的 eZ-FET 原理图覆盖了7P 连接器。 根据 eZ-FET 版本、在某些情况下、它被标记为 TP101-TP107。

    我想该主题与如何将 MSP-FET 连接到 LP 上的目标器件无关(一些 LP 具有7引脚跳线/连接器、用于主/目标连接/隔离)。 slau647的底部第50页的图片介绍了如何实现这一点。