This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2313:BSL 密码错误问题

Guru**** 2811695 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1054212/msp430g2313-bsl-password-error-issue

器件型号:MSP430G2313

大家好、

上图显示了 txt 烧录文件的末尾、右图是手动 BSL 密码。

BSL Downloader 始终显示密码错误、客户希望知道正确的密码。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以知道有任何更新?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    BSL 密码应位于 FFE0h 至 FFFFh、因为 RX 密码希望接收它。 批量擦除(这是一个不受保护的命令、因此您可以始终执行它)后、密码设置为所有位的逻辑高电平、因此它将是字节中的所有 F。

    否则、密码将由客户设置。

    本文档可提供更多信息 MSP 闪存器件引导加载程序、MSP430G2313属于2xxx 器件系列。

    此致、

    Luke