This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:USB 的硬件实现

Guru**** 2801035 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1054412/msp430f5659-hardware-implementation-of-usb

器件型号:MSP430F5659

 您好!

我在使用 MSP430F5659进行 USB 设计的指南文档中看到、建议将27 Ω 电阻器与 D-和 D+串联。 我使用的设计没有这些电阻器、并且 USB 工作在哪里。 因此、我想知道 为什么要对这些电阻器进行设置、尤其是考虑 到以下因素:

USB FS 为12Mbit/s,因此对于 USB 来说速度很低,这意味着传输线路特性并不是很重要。 文档中甚至提到了这一事实:"在12MHz 时、全速 USB 通常对传输线特性不是很敏感、但建议将 D+和 D-保持在合理的短接状态"。 因此、我不希望这些电阻器用于源端接。 即使它们用于线路端接、我也希望值更大、因为 USB 的差分电阻为90欧姆。

这些电阻器是否仅用于抑制过冲? 我对他们的目的非常好奇、因为似乎没有他们就能工作、但我宁愿遵循最佳实践。 话虽如此、我想了解是什么让拓扑呈现出"最佳实践"、而不仅仅是重复布局。

谢谢、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该功能是防止高速信号在信号线路上产生反射。 此外、它还可以为 ESD 提供一些帮助。

    我想您可以从 google 获得更多帮助。