This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2512:水流激活耐液体电容式键盘触控

Guru**** 2814605 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1053808/msp430fr2512-water-stream-activates-touch-on-liquid-tolerant-capacitive-keypad

器件型号:MSP430FR2512
主题中讨论的其他器件:TIDM-1021

大家好!

 

我们 有一个需要液体去蚀按钮的应用、经过一些研究后、我们发现了您的 TIDM-1021。

按照 TIDM-1021的设计指南、我们开始使用互模式开发一个单按钮原型(在顶层使用网格式 TX 传感器  和 RX 电极、在2on 和第三层使用网格式 GND、在 BOT 层使用实心 GND)。

此外、该按钮将处于垂直位置、并且 BOT 层上有一个 LED。

这就是我们得到的结果:

 

 

现在 、我们通过按钮实现了良好的灵敏度、但无法获得视频(https://www.youtube.com/watch?v=_hWXgGZijec)上显示的相同结果。 首先 、水流会减小增量并激活负触摸标志、但此后、水流会增加增量计数、并激活触摸功能。  

我在另一篇文章(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/935359/boostxl-capkeypad-waterproof-capacitive-touch-sensor-does-not-work-as-expected)中进行了更多研究

 

我们是否应该避开第二层和第三层的 GND 以避免 GND 耦合? 或者我们还没有其他东西吗?

此外、创建防护按钮(如上一帖子中所述)以保护按钮免受水的影响的更好方法(请参阅图像)?

 

感谢您就此问题提供的任何帮助

此致

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    您的设计实际上看起来相当不错。

    目标是始终尽量减少水与任何地面耦合的潜在机会。  理想情况下、您不希望水的任何接地端耦合到、但大多数设计使这几乎不可能实现、因为接地覆铜对于许多应用至关重要。  假设您的4层 PCB 与 L1上的传感器和 L2上的接地覆铜堆叠在一起、那么与2层 PCB 相比、两层之间的距离要远得多、因此耦合会很强。  L3上的接地覆铜会更好一点、因为距离更大、但耦合 仍然相对较强。  很显然、L4上的接地覆铜最远、因此这是最弱的耦合。  但是、看看您的设计、当您在 L2、L3上添加网格接地以及在 L4上添加实心接地覆铜时 、不幸的是、这会增加大量接地。

    如果幸运的是、L4上没有安装在传感器下方的组件(MCU 位于电路板上的其他位置或单独的 PCB)、则需要 L4上的简单网格接地。  但是、如果与您的情况一样、L4上确实有组件、并且可能有布线会通过过孔从一层路由到另一层或第三层。  除非它们是盲孔、否则它们将从 L4延伸至 L1、如果其中任何一个处于固定电位(接地、VCC 等)、它们将暴露在 L1上并也会发生耦合。  幸运的是、它们的表面积如此小、水没有太多的面积可供耦合。

    因此、答案是、如果可以、L2上没有任何接地覆铜。  您没有指示您正在使用的%hatch、但我建议在 L3上使用15-20%的 hatch。 您需要一些接地效应来最大限度地降低 L4上元件可能产生的电噪声、从而干扰 L1上的传感器。  根据 PCB 的尺寸、使 L4网格化毫无意义、因此请将其保持为实心。

    现在看一下防护环。  防护环有助于最大限度地减少与传感器区域外接地的耦合、但考虑到 PCB 的尺寸有多小、并且我不知道 PCB 外部(其他导电表面?)周围有什么东西、很难判断它是否会有很大帮助。  那么、您的问题是、该按钮应该在有水的情况下继续工作(如 TIDM-1021中所示)、还是仅检测何时存在水分并"锁定"按钮、直到水被移除?

    如果您想提供有关该应用程序的更多信息、您可以向我发送朋友请求并私下分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis。  

    感谢您的快速响应。 我会将此问题标记为已解决、并私下向您发送更多详细信息

    此致