This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:将程序存储在 FRAM 中

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1054005/msp430fr5994-storing-the-program-in-the-fram

器件型号:MSP430FR5994

在实现了通过使用包含结构中每个层的权重和激活的头文件创建神经网络的 C 代码后、我尝试查看是否可以运行网络、以便我可以观察到一两个预测以进行验证。 我使用的头文件大小为10KB。 从我了解到的 MSP430中可用的存储空间中、似乎具有重量的模型足够小、可以安装到微控制器上。 但是、我还了解了使用 MSP 的 FRAM 存储数据的可能性-基于此、我有几个问题-  

如果我的模型的大小从10-40KB 不等、是否绝对有必要将这些层和权重存储在 FRAM 中?

此外、 如果我确实需要使用 FRAM 来存储我的数据-是否有人可以向我指出数据有意存储在 FRAM 上的答案或线程-因为我可以引用相同的内容并尝试查看如何使用它 我的模型。 如果需要更多的澄清来帮助回答问题、请随时告诉我。  

谢谢!