This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5259:标准 USCI - TX 完成?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1053991/msp430f5259-standard-usci---tx-complete

器件型号:MSP430F5259

根据数据表(SLAS903D)、MSP430F5259具有增强型 USCI、但没有引用 UCTXCPTIFG 标志或 UCTXCPTIE 中断。

如果 USCI 未得到增强、确定最后一个 TX 字节何时被完全传输的最佳方法是什么?

谢谢。

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我在数据表中没有看到任何 eUSCI 的引用、但我在用户指南中确实看到了这些引用。 如果我正确地回忆一下、《用户指南》列出了 F5xxx 系列中任何 MSP 中的所有模块、但这并不意味着每个 F5xx 器件都有用户指南中列出的所有模块。

    为了检查一个已完成的传输、我将检查 UCBUSY 标志或者 RXIFG。 您可以参阅此主题以了解更多详细信息[link]

    谢谢、

    王国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  规格表显示:

    四个通用串行通信接口
    –USCI_A0、A1、A2、A3均支持:
    •具有自动波特率 检测功能的增强型 UART

    但它不会说"eUSCI"-因此您可能是正确的。  有一个 UCBUSY 位、所以我将尝试这个。  遗憾的是、似乎没有与该标志相关联的 IRQ。

    Dan