This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:如何通过 SPI 接口在北欧和 MSP430之间进行通信?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1053975/msp430fr59941-how-to-make-communication-between-nordic-and-msp430-by-spi-interfaces

器件型号:MSP430FR59941

大家好、

我们的客户正在进行一个项目。 它需要使用北欧芯片(从器件)与 MSP430 (主器件)进行通信。 他们使用北欧示例 SPI 作为北欧器件的初始代码。 并使用示例 SPI 代码作为 MSP430上的初始代码。 他们观察到他们可以在它们之间接收信号、但内容完全错误、您能否举例说明如何通过 SPI 接口与 MSP430芯片进行通信?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我们有多个 SPI 代码示例和一个有关 SPI的 MSP Academy、可在 Resource Explorer [代码示例、MSP Academy ]上找到。 此外、以下是有关 MSP430 MCU 上常见串行通信问题 的应用手册 https://www.ti.com/lit/slaa734

    谢谢、

    王国新