Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553
大家好、
我的任务是启动看门狗计时器并将其运行到1秒、在此1秒之间、我需要每200ms 清除看门狗计时器、这样看门狗计时器就不会重置控制器、直到控制器无法在200ms 内清除看门狗计时器。
我使用的是 msp430g2553、DCO 为8MHz。 我参考了用户手册、在该寄存器中找到了 WDTCTL 寄存器(我已附上下面的寄存器图像供您参考)、我使用 WDTSSEL 位选择 SMCLK 作为看门狗计时器的时钟源、并 使用 WDTISx 选择周期、
假设 AM 将 WDTISx 设置为00,则时间周期将是-- >(1/(看门狗时钟源/32768)、即(8MHz/32768)=244.140625要获取时间1/244.140625、将等于4.096ms、但我需要1秒、如何执行此操作、如果计算错误、请指导我如何存档任务。

谢谢、此致、
Aravinth K