This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430U20:关于 USB 调试的简短问题

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1053470/msp-fet430u20-brief-question-on-usb-debugging

器件型号:MSP-FET430U20
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-FET

大家好、团队、

我有一位客户询问用于对 MSP 进行编程的 MSP-FETU430IF USB 调试接口。 他们希望购买更多器件、但希望确认此器件的状态以及是否有任何更新的选项。 如果这很重要、他们会使用 IAR MSP 设计工具。

谢谢、

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     MSP-FET430UIF 已被 MSP-FET 取代。

    [引用 userid="410291" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1053470/msp-fet430u20-brief-question-on-usb-debugging "]如果这很重要,他们会使用 IAR MSP 设计工具。[/quot]

    请参阅 [常见问题解答] MSP-FET:解决 方案:将较新的 MSP-FET 与较旧的 CCS 或 IAR 版本配合使用、以了解哪些版本的 IAR 支持 MSP-FET。