This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:面向多种不同的 MSP430#39;s 进行制造

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1053451/msp430fr2155-targeting-multiple-different-msp430-s-for-manufacturing

器件型号:MSP430FR2155
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355

使用 MSP430FR2155的项目。 在电流短缺的情况下、我们要添加 用于替代构建的 MSP430FR2355。 该器件与2155器件相同、只是我们无论如何都不使用一些额外的 ADC 块。 很明显、我们可以创建一个针对其他器件的新项目并生成新的二进制文件、但我想知道是否可以使其更加自动化。 是否可以生成可在任一器件上加载的单个二进制文件、或让 CCS 从单个工程自动编译/生成两个二进制文件? 这可能很困难、因为每个器件都有单独的接头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arshia、

    我不知道同时为多个不同目标编译的方法。 您始终可以在同一个项目中切换目标、以便为每个项目编译。 您甚至可以使用不同的构建配置将其分开。  

    不过、这里也有一个替代方案、因为您正在尝试在同一数据表中构建两个不同的器件。 为 MSP430FR2155构建的二进制文件将在 MSP430FR2355上工作。 假设您在器件之间使用相同的封装、这些器件之间的唯一区别是包含了 SAC 模块实例。 因此、为 MSP430FR2155编写的软件将在 MSP430FR2355上运行。