This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:I2C BSL 超时/锁定问题。

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1053146/msp430fr59941-i2c-bsl-timeout-lock-up-issue

器件型号:MSP430FR59941

你(们)好,先生

当使用 I2C BSL 时、将偶尔出现锁定且无响应。
重新发送 BSL 以进入序列无法释放、您需要在 VCC 上重新加电、

由于系统具有备用电源、实际上 VCC 始终存在、是否有任何解锁方法? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道为什么它会偶尔锁定? MCU 会发生什么情况?