This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:想要了解精度相关认证的 IEC 类

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041, TIDM-TWOPHASEMETER-I2040
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1052928/msp430i2041-want-to-know-the-iec-class-for-accuracy-related-certification

器件型号:MSP430I2041

之前、我们在产品中使用了模拟器件能量计量 IC。 他们提到他们有  "IEC 61000-4-30 1类、0.5类和0.2类能量计"、作为下图插入供您参考。  

现在、我们计划使用 MSP430I2041控制器、因为它包含能量计部分和控制器部分。 最后、我们坚持 IEC 标准的精度等级。 数据表中未提及。 因此、请告诉我它是否通过 IEC 标准和证明认证。

谢谢你

此致

Pradeepkumar.M