This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:Energytrace 始终显示0功耗和能耗

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1053028/evm430-fr6043-energy-trace-always-showing-0-power-and-energy-consumption

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6043ENERGYTRACE

您好!

我正在尝试测量应用的功耗、但电能跟踪窗口始终显示为0。

我将使用示例"/msp430fr6043_active_01.c"、该示例在活动模式下运行 CPU、因此应显示一些功耗。

我尝试了以下操作:

-直接从编码角度开始能量跟踪并在自由运行中运行应用

-从 调试角度开始 Energytrace

从 调试角度开始 EnergyTrace++(在这里、我可以看到 CPU 状态显示正确)

我是否错过了任何内容?

此致、

Sebastian