This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:如何使用 P4.2和 P4.3的串行端口功能

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1050747/msp430fr6972-how-to-use-the-serial-port-functionality-of-p4-2-and-p4-3

器件型号:MSP430FR6972

大家好、

客户想知道如何使用 P4.2和 P4.3的串行端口功能、以及是否有 任何相关例程。

谢谢!

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我认为在该器件上、您只需要配置相应的 P4SEL 位。  请注意、端口2上也会显示 UCA0 IO、因此请确保相应的端口2 PSEL 位不选择 UCA0 (如果未使用则将其设置为 GPIO、并将 GPIO 输出设置为低电平)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我已经听过你几天了,所以我假设你的问题已经得到了解答。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。