This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:ADC 配置问题

Guru**** 2766775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1052408/msp430f5529-adc-configure-issue

器件型号:MSP430F5529

大家好、

数据表显示电路板的内置 ADC12最大采样率为200k、因此客户希望了解如何将其配置为达到200k。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢!

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry  

    一次 ADC 转换时间与转换时钟速度、 转换时间和周期以及 采样时间和周期有关。

    假设 转换时钟为4MHz、12位模式、 转换时间为13个 ADC 时钟、采样时间可设置为4个 ADC 时钟。

    在这种情况下、 一次 ADC 转换时间=(13+4)/4 = 4.25uS。  采样率为~235ksps、高于200ksps。

    谢谢!